Article

使用宽带隙器件做电路设计时的注意事项

Milan Ivkovic
circuit board
碳化硅和氮化镓宽带隙半导体开关可以为功率转换器的能效带来进一步的提高。

说到功率转换电子器件,每位设计师都希望用到损耗最小的完美半导体开关,而宽带隙碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)器件通常被认为是接近完美的器件。不过,想要达到“完美”,只靠低损耗是远远不够的。开关必须易于驱动,不应产生高电磁干扰等不利影响,而且要耐用,当然还要成本低。

栅极驱动至关重要

驱动碳化硅和氮化镓器件的栅极可能是最重要的考虑因素,在大多数情况下,这比驱动IGBT和MOSFET更难。这两种成熟技术可以很容易地用0–12 V的电压驱动,以达到完全饱和,而且相比绝对最大电压(通常为+/-20 V),还有很大余地。稳定阈值可能在5 V左右,该条件下器件具有良好的抗噪性,同时峰值电流也比较合理,栅极驱动功率适中,至少在设备通常的切换频率下是这样的。

相比之下,碳化硅MOSFET和氮化镓 HEMT(高电子迁移率晶体管)单元具有更低的栅极阈值,但会有一些滞后(hysteresis)。此外,在高温条件下,这两种器件的阈值都会大幅降低,因此,通常必须使用负的关断状态电压来驱动栅极,以避免虚假开启。这是器件的一个优点带来的直接结果,即非常快的di/dt会在连接电感中产生电压瞬变,这可以耦合到栅极电路中。因此,必须非常小心,避免开关电流和栅极驱动回路中出现任何共连接(common connection)。即使是封装电感也可能有问题,因此许多制造商会在源极加上开尔文连接(Kelvin connection)以减轻影响。

碳化硅和氮化镓器件非常快的dV/dt也会造成类似的效果,通过漏栅米勒电容将瞬态耦合到栅极。在实践中,电流和电压边缘速率通常通过增加串联栅极电阻和/或缓冲器故意降低,尤其是在开关频率通常较低的电机控制应用中。在这种应用中,动态损耗的优势不太明显,但宽带隙器件的低传导损耗是一个优势。器件的最大边缘速率通常也会降低,以便将电磁干扰控制在合适范围内。

碳化硅MOSFET需要高栅极电压来进行全面增强,通常在15-18 V左右,接近绝对最大值,即最低20 V。负驱动的极限通常也低于硅MOSFET在-7至-10 V左右的极限。此外,在最大建议工作栅极驱动电压下,器件的短路耐受能力降低,因此碳化硅MOSFET栅极驱动器需要精确的控制和电压限制,以实现可靠的性能。

氮化镓HEMT单元与产生隔离栅氧化物的硅MOSFET和碳化硅MOSFET具有完全不同的栅特性。氮化镓栅极像一个压降约为3-4V的二极管,通过正向偏置,以几毫安电流实现单元导通。标称阈值约为1.3 V,但在高结温下可能更接近0.5 V,因此通常建议使用负压关断驱动。可以从双极性电源传到驱动器,但更简单的方法,同时也是英飞凌推荐的方法,就是在栅极电路中使用串联电容器,如下面的电路图所示。电阻器用于分别控制前缘和下降沿上的dV/dt,并确保稳定运行。

类似二极管的输入提供了电压钳位,但电流的平均值通常不得超过20mA,以避免器件损坏。在一些集成电路封装中使用氮化镓器件,如Nexperia cascode GaN或STMicroelectronics MasterGaN platform,可以将氮化镓驱动的难题转移到封装层面去处理,这样设计师就不必为此而操心了。专用的氮化镓驱动器也有利于开发更复杂的驱动方案,从而实现效率和功率密度的目标增益,并保护氮化镓器件本身。

雪崩能力与短路保护也是要考虑的因素

IGBT和硅MOSFET具有雪崩额定值,能够承受一定的集电极/漏极过压产生的能量。碳化硅MOSFET的承受值目前尚不容易测定,一些制造商仅提供估计值。氮化镓单元本身不具备承受过电压的能力,遇到过电压会立即失灵,因此它的最大工作电压额定值设置得非常保守。

栅极电路串联电容器

schematic

典型氮化镓单元栅极驱动电路 图片来源:英飞凌

碳化硅MOSFET确实有规定的短路额定值,与硅MOSFET相当,而氮化镓MOSFET的额定值不太明确,具有一定的可变性,而且可能累积退化。随着故障机制得到更好的描述,器件的参数表可能要开始包含短路额定值了。不过宽带隙器件具有自身优势,其芯片具有更高的最高温度额定值,而且碳化硅材料的导热性能要更好,这有助于控制故障条件下的瞬态功耗。

反向导通效果不同

在许多功率转换器电路中,电压钳位需要开关反向导通,例如,软开关变换器拓扑的电机驱动器用例,或者使能双向能量流。IGBT无法做到这一点,需要外部有损反并联二极管。硅和碳化硅MOSFET可以在低损耗的情况下反向导通,但它们有一个体二极管,可以在沟道被驱动之前的死区时间内进行换向或自然传导。控制电路通常会将这段时间降至最低,但在此期间,损耗可能会很高。在这方面,当电压小于1V时,正向压降约为4V的碳化硅体二极管通常比硅体二极管差很多。然而,碳化硅体二极管的反向恢复能量远低于硅体二极管。这意味着在“硬”开关变换器拓扑中,碳化硅体二极管动态损耗要低得多。在硬开关变换器拓扑中,体二极管从正向偏置到反向偏置,有可观的正向电流流动,而氮化镓 HEMT单元,如同IGBT,没有体二极管,也就没有反向恢复损耗。不过在沟道中出现反向电压传导,这些器件仍能自然换向。然而,沟道被主动驱动之前的压降是很复杂的。包括穿过沟道电阻的压降,加上阈值电压,再加上任何负的关闭状态栅极驱动电压。很容易就增加到5V以上。下图展示了典型600V级别器件的IGBT、碳化硅MOSFET、氮化镓 HEMT单元和硅MOSFET之间的一些关键性能比较。

开关技术的比较

IoT Diagram

典型600V级别器件开关技术的比较

 

宽带隙器件有所不同,但能大幅提升能效

在讨论了碳化硅和氮化镓器件的一些特性后,可以发现它们的一些缺陷是显而易见的。然而,制造商正在努力使零件更耐用、更易于使用,并在开发新的变体,如Cascode(共源共栅)的硅MOSFET,以及碳化硅的JFET(junction-based normally on transistor types),可以解决大部分问题。尽管如此,宽带隙器件的主要优势仍然成立:功率转换器的能效可以更高,开关频率也更高,能量、尺寸、重量减少,并由此带来磁性元件和散热器成本的降低。

About Author

Milan Ivkovic
Milan Ivkovic, Segment Director

Milan Ivkovic holds advanced engineering degrees from University of Belgrade, School of Electrical E...

Helpful Links

Marketing Content Spots
Related Articles
Related Articles
Vibe coding using AI on a computer screen
Will vibe coding kill the compiler?
By Philip Ling   -   2025年7月3日
There is an ever-growing number of high-level programming languages to choose from. With vibe coding using AI assistants becoming popular, could the days of high-level languages, toolchains and even compilers be numbered?
development board and tablet with balloons on screen
Big, bright, built for engineers: New Display Kits for ST Discovery Boards
By Frank Ploenissen   -   2025年6月30日
Size does matter. At least it does when it comes to our new MIPI DSI displays. We’re upscaling your options with new 7” and 10.1” display kits, designed to fit seamlessly with STMicroelectronics’ STM32F769I and STM32H747I Discovery kits.
Related Events
Related Events
airplane cockpit looking out on the runway
More Electrification in Aircraft
Date: 2022年10月11日
Location: Virtual