Article

在人工智能向边缘发展的背景下设计物联网

designing for intelligence chart

探索如何使用安富利和 ON Semiconductor 的先进软件和硬件让您的下一个物联网解决方案成为现实。


从庞大的数据中心到单一用途的传感器,万物互联将无所不包。尽管整个物联网中各个电源要求不尽相同,但对能效的需求将无处不在。

物联网智能的扩散

物联网正在从散漫的原始数据源演变为已处理信息的集中实例。实施边缘智能需要以更低的功耗和更短的延迟时间进一步提升性能。为此,设计师和制造商正在开发和交付所需的解决方案,以期达到事半功倍的效果。超低功耗解决方案使无电池设计得以在整个网络中部署,而每个设计都能产生有价值的可操作智能信息。

目前已有数十亿个始终在线的设备在更广泛的网络系统中生成和传输数据,为基于云的服务器提供信息并为大数据做贡献。能效在每个接合点都具有重要意义,但减少对电源的依赖目前在最边缘处已可以实现。

通过安富利和 ON Semiconductor 让您的物联网解决方案成为现实。要了解更多信息,请单击此处。

如果一个物联网智能传感器由电池供电,则其 TCO(总拥有成本)将远远超过购买和安装成本。每次需要更换电池时,所有者或操作者都需要承担现场服务费用。尽管这些通常可以安排在维护期间执行,但在常规现场服务之间总会出现电池电源故障的情况。生产和更换数十亿个电池的环境成本也相当可观,出于这些原因,人们对开发超低功耗解决方案的兴趣日益浓厚。

能量收集在物联网中越来越可行,尤其是对于超低功率传感器

过去,利用收集的能量实现有意义的通信一直是一项挑战,但通过不断的创新,开发人员现在可以利用完全依靠收集的能量来运行的全套无线传感器参考设计。

同样的方法也可用于设计利用从太阳能、运动或温差中收集能量的智能传感器。这种方法通过最新设备的超低功耗要求得以实现,并且可以在整个物联网中实现各种超长电池寿命甚至无电池智能传感器。

在物联网中实现传感、连接和执行的技术

我们一直在通过传感器来解读世界,传感器负责将一种形式的信息转换为另一种形式。可以说,我们的五官实际上就是传感器,但这些换能器具有极高的分辨力,并且是由已知最精密的处理器提供支持的。如果把传感器比作物联网的眼睛和耳朵,那么执行器就是肌肉。感知条件、解读其相关性并根据结果采取行动的能力实际上是物联网提供的价值主张。

物联网感知、连接和行动的方式每天都在增加。在激动人心的新应用所带来的机遇刺激之下,传感技术经历了令人惊叹的发展。例如,图像传感器技术为物联网中基于视觉的端点提供了支持,并集成了先进的功能,可涵盖广泛的分辨率、动态范围和快门技术,从而满足每种应用需求。

物联网突破了传统的技术使用方式理念。它越来越以数据为中心,这给开发人员带来了新的压力。数据可能始于传感器,但很快就转移到云中,因此在整个过程中支持制造商现在变得更加重要。合适的合作伙伴可以提供这种支持 — 从有关物联网对您有何帮助的建议,到为您的应用设计合适的解决方案,并添加云服务以提供您正在寻求的见解,所有这些均以安全连接为核心。

无线和有线连接是物联网的基础,并将继续区分各个端点。物联网节点的连接方式没有对错之分,这完全取决于应用。要支持这一点,需要涵盖所有主要解决方案的产品组合,包括蓝牙、Zigbee 和 Sigfox,以及 2.4GHz 和 Sub-GHz 频段的专有射频部署。有线连接在许多应用中仍然很强大,USB 仍然是一个受欢迎的选择,USB Type C 的出现进一步巩固了这一地位。

执行是自动化的基础,它始终涉及控制功率的施加,从引导电压到驱动电机等等。功率控制领域是效率的代名词,随着物联网的扩展,在每个点提供更高的效率变得越来越重要。

通过平台减轻设计压力

尽管估值不尽相同,但人们普遍认为,在未来几年内,物联网将包含数百亿个设备,但更重要的是,由物联网产生的数据带来的预期收入将远远超过其实施成本。

但即使有这种明显的潜力,行业内仍然存在惰性,这并不是指不愿意采用新技术,而是抵抗工作方式的改变。如果我们要实现物联网的真正潜力,必须克服这一点。

如果我们继续孤军奋战,就会为之付出代价;正如每个节点都是更大事物的一部分,物联网是多学科的,并且还涉及组织内的多个群组。我们正在积极开发解决方案以实现这一目标,从而使工程师成为更有效率的设计师。

将数据转化为洞察力

物联网已经是协议的大熔炉,并且只可能会持续增长。网关提供了一种将它们集合在一起的方法,但云资源提供了更高级别的灵活性和性能。安富利的 IoTConnect® 平台所提供的功能可在运营技术和信息技术之间实现融合。它提供了连接任何数量的“事物”并进行远程访问和实时监控的能力,并支持在不同系统之间移动数据。借助 IoTConnect 平台,制造商可采用一种更简单的方式来解决物联网产品开发问题。

机会巨大,而且只会越来越大

可以为端到端连接提供低功耗、以数据为中心的公司正在定义物联网市场。物联网已经连接了数百万个设备,还有数十亿个设备尚未设计,因此还有很长的路要走。要想抓住这一令人振奋但充满挑战的机遇,制造商应寻求适当的合作伙伴,将他们的专业知识注入能产生竞争优势的所有领域,为自己的设计资源增添真正的价值。通过与安富利和 ON Semiconductor 合作,所有制造商都能拥有所需的资源、专业知识和解决方案,从而更快地进入市场。

探索我们设计用于引导您从概念走向产品发布的大量资源,进一步了解 安富利和 ON Semiconductor 如何为您的物联网应用赋予能量。

 

了解详情 

Marketing Content Spots
Related Articles
Related Articles
batteries
The choice of energy harvesters for self-sustaining sensors
By Avnet Staff   -   2025年6月27日
PART 2: This article reviews advances in self-sustaining sensor nodes, focusing on innovative designs tackling intermittent energy and ultra-low-power challenges.
flower pots containing batteries
How energy harvesting underpins the self-sustaining IoT sensor node
By Avnet Staff   -   2025年6月27日
PART 1: This article reviews advances in self-sustaining sensor nodes, focusing on renewable energy harvesting integration and power management techniques.
Related Events
Related Events