Article

如何透过机器学习(ML)进入市场

Nishant Nishant
artificial neurons
连接人工神经元使机器能够学习。

人工智能(AI)将变得非常普遍,而被视为理所当然。我们可以自信地说出这一点,因为很多半导体制造商已经拥有专为人工智能设计的嵌入式处理器。这些设备将变得像目前的技术主力微控制器(MCU)一样无所不在。事实上,它们是MCU的自然进化阶段。

这时产生了一个相关的问题,就是如何开始使用人工智能。但这问题忽略了一个更相关问题的答案,应该这样问“什么样的人工智能适合你”。是的,人工智能将无所不在,但它并不是设计的灵丹妙药。工程师仍需要为其应用选择最佳的解决方案。

安富利知道客户最关心的是结果。透过了解用例,可能的解决方案通常会自己显现。在人工智能变得如此容易获得之前,这是真的,而现在仍然如此。在这方面,人工智能就像任何其他组件一样。

然而,改变的是客户的型态。人工智能出现在软件领域,因此真正的专家是那些拥有十年以上经验的软件公司。将软件推向市场,需要合适的硬件搭配,特别是在工业、医疗和航空航天等领域。

Avnet Silica 系统解决方案,人工智能/机器学习与视觉,欧洲、中东和非洲的经理 Michaël Uyttersprot 表示,这是安富利可以提供真正价值的一个领域,他说:「我的部分职责是确保我们拥有所需的专业知识和合作伙伴,来帮助这些具有计算器视觉经验的公司成为新的用例。」

这些用例存在于所有安富利强大的垂直领域,包括工业、汽车、医疗、航空航天和国防。机器学习(ML)用于多种用例,包括预防性维护。但是,正如Uyttersprot解释的那样,视觉部分吸引了最多人的兴趣。他说:「这些包括了在智能城市使用的应用程序,像是摄影机被用于侦测活动,例如在驾驶时使用手机。」

为使用机器学习(ML)的工业视觉选择正确的硬件

在开发机器视觉系统时,选择正确的图像传感器是最重要的设计决策之一。当使用机器学习分析图像数据时,这一点更为重要。

「如果你想使用具备机器学习的机器视觉来检查快速移动的东西,比如生产在线的瓶子,会需要使用带有全局快门的相机模块。滚动快门在此应用程序中不起作用,因为有可能会遗漏细节」Uyttersprot说。

同样地,图像传感器需要适合操作环境。在某些应用中,有必要选择一个同时具有适当低旋光性能的图像传感器。使用机器视觉时必须考虑这些因素,但在产生将使用机器学习解释的数据时,这些考虑因素变得更加相关。

因为数据是由算法而不是由人来分析的,所以这提供了在机器视觉系统中引入不同感测模式的机会。这可能包括图像传感器以外的模式,例如飞行时间、雷达和激光雷达。随之而来的则是对传感器融合的需求。

传感器融合是指从多个来源获取数据,并将其合并为一个单一的数据集,以输入神经网络的过程。这是一个关键阶段,因为每个传感器数据的加权方式将影响其与最终数据集的相关性。

每个用例都不同,因此没有一套标准的方法,这表示传感器融合可能交由制造商来负责。当您与安富利合作时,相关专家会负责传感器融合。通常来说,这些专家是开发机器学习应用程序的软件公司,但也可能是客户,由安富利及其合作伙伴协助。

工业中的机器学习的训练和迁移学习

创建一个演示器来证明机器学习的概念并不像以前那样困难,尤其是在与可以提供评估模块和开发工具包的伙伴合作时。将该概念应用于生产仍然是困难。

「标准数据集可用于演示目的,但这些标准数据集通常不适合实施。客户可能需要从有建立数据经验的公司购买数据,或者他们需要自己建立数据」Uyttersprot 说。

这就是迁移学习等技术有用的地方,它可以将为一个用例创建的数据移植到一个新的但相似的用例。这只是其中一种解决方案。另一个可能是使用3D建模虚拟创建的合成数据。这方法可以快速创建许多图像,而这些图像可用于训练机器学习算法,而无需实际建立案例。

合成数据有其优势,但与机器学习中的大多数事情一样,它不一定容易。了解挑战是取得最佳结果的重要部分。当安富利开始与客户合作时,第一步是介绍机器学习以及它可以提供什么。 下一步是了解客户真正想要实现的目标。在某些情况下,它可能只需要没有机器学习的计算器视觉。在与合作伙伴一起开发解决方案之前,确保客户充分了解这些选项是非常重要的。

边缘与云运算

随着人工智能向网络边缘移动,这个问题时常出现。然而,Uyttersprot指出,两者将继续共存,因为都有各自的优点。

例如,如果安全性或延迟是用例中的特殊需求,则由边缘处理比较适合;但如果应用程序需要能够持续改进算法,则在云中处理才是更好的解决方案。

「同时使用边缘和云是有意义的。」Uyttersprot说,「如果您在不同位置有许多产品,例如智能恒温器,则可以使用边缘处理。但是通过云共享数据可使算法改进,可以在整个恒温器网络中推行。」

结论

机器学习在工业领域中的使用一直在增加,部分原因是越来越多的高性能处理器配备强大AI加速技术。但无论是在训练还是部署方面,软件仍然是等同重要的关键。建模技术和迁移学习可以提供帮助,处理器制造商提供的资源和软件工具也可以协助。要开发成功的机器学习用例,硬件和软件必须共同工作。

安富利及其合作伙伴可以帮助您了解如何使用机器学习进入市场。请联系您当地的安富利代表来了解更多信息。

下载文章

About Author

Nishant Nishant
Philip Ling, Senior Technology Writer

Philip Ling is a senior technology writer with Avnet. He holds a post-graduate diploma in Advanced M...

Marketing Content Spots
Related Articles
Related Articles
Vibe coding using AI on a computer screen
Will vibe coding kill the compiler?
By Philip Ling   -   2025年7月3日
There is an ever-growing number of high-level programming languages to choose from. With vibe coding using AI assistants becoming popular, could the days of high-level languages, toolchains and even compilers be numbered?
development board and tablet with balloons on screen
Big, bright, built for engineers: New Display Kits for ST Discovery Boards
By Frank Ploenissen   -   2025年6月30日
Size does matter. At least it does when it comes to our new MIPI DSI displays. We’re upscaling your options with new 7” and 10.1” display kits, designed to fit seamlessly with STMicroelectronics’ STM32F769I and STM32H747I Discovery kits.
Related Events
Related Events
What, Why & How of Vision AI at the Edge
Date: 2021年4月23日
Location: On Demand