Article

物联网时代安全的LED网络

server room

近日,在哥斯达黎加瓜纳卡斯特地区寂静的乡村Nuevo Arenal,十几个歹徒凌晨3点切断城里一条干道的照明之后,击伤一名加油站服务员,一名五金店保安和一名镇上安保人员。由于照明被切断,他们作案进行得很顺利。这个例子证明,罪犯得惩得益于控制了照明系统,很多智能照明系统缺少足够的安全保障。随着LED网络接入物联网 (IoT),漏洞越来越明显—但这个问题有望得到解决。 

采用LED的优点

LED的使用之所以引起广泛关注,是由于这一技术能够极大地削减普通照明所用能源,节省成本,减少碳排放。 LED还具有许多其他优点,包括:

  • 体积小
  • 维护成本低
  • 在很宽的温度范围内保持稳定性能
  • 色控
  • 使用寿命长
  • 调光
  • 适用范围广
  • 光线指向性强而不是均匀散射 (如荧光灯和白炽灯的光线)

与其他照明不同,LED可以接入IoT网络。而且,Gartner预计到2020年,嵌入这一网络的设备数量将达到265亿。这些设备中相当大的一部分是最近设计的,并迅速投入市场,往往缺乏长期安全保护。问题就在于此。设备是全新的,而网络和安全方法却是过时的,环境中存在易受攻击的服务、绕过验证机制和默认密码的问题。LED智能化水平相当高,网络却未达到这样的智能水平成为客观存在的现实—这种劣势越来越明显。​

漏洞“暴露”

两起最著名LED攻击案例是研究人员干的 (幸亏是他们所为)。必须强调,这是一个快速发展的市场和设计环境。随着问题的暴露,需要快速开发部署解决办法。 

Philips Hue LED个人无线智能照明系统被誉为照明的一大进步,但无法保证所有接入IoT网络的设备安全。由于采用开放式API并信任本地设备,Hue易于编程和使用。因此, 安全研究员Nitesh Dhanjani能够侵入Hue封闭系统,利用恶意软件关闭照明。只要安装无线桥 (路由器),就可以保持照明关闭状态。Dhanjani发表了一篇论文,说明Hue存在的漏洞,包括IFTTT配方、Facebook和ZigBee Light Link等协议。Dhanjani采用的方法是将恶意软件装在PC上,也就是说,实际上攻击的是网络,而不是LED本身。一台可信设备发出命令关闭了照明。这种情况下,解决办法是提高PC层面的安全。 

最近,研究人员成功入侵与谷歌Nest家庭平台集成的LIFX Wi-Fi LED网络。研究人员确定了共享Wi-Fi网络证书和请求Wi-Fi详细信息的特定数据包,完全没有惊动应用程序。进入Wi-Fi网络之后,黑客们关闭了他们软件/硬件的一些固件,利用每一芯片的闪存进行固件反向编程。虽然不是纯粹攻击,但也是致命的。 

这个案例中,系统架构基于802.15.4 6LoWPAN无线网状网。这个系统中,尽管所有灯泡通过网状网接收命令,但它们通过一个连接Wi-Fi的主灯泡接收。IT安全机构Context Information Security的研究小组能够访问共享加密网络配置的数据包。 

这起攻击中,六名研究人员断开灯泡,确定安装在PCB上的处理器。由于灯泡采用AES数据加密,研究人员发现,加密和解密双方都访问同一个预共享密钥;每个设备有一个不变的全局密钥。一台设备访问密钥之后,可利用同一密钥解密所有设备或任一LIFX灯泡的信息。幸运的是,要完成入侵,黑客必须在大约100英尺的无线距离内才能进入网络,这意味着大型企业园区最有可能免受攻击。这个漏洞暴露之后,LIFX迅速更新固件,增加了网络加密,从而解决了这个问题。 

LED广泛用于城市,特别是街道、体育场馆以及企业设施照明,因此,所用系统的安全性应成为主要设计考虑因素。而且,危险就在眼前。 

目前的解决方案

虽然理解LED安全威胁日益严峻,但大多数公司仍然不知所措。在使用大量设备、需要加强安全的情况下,一种解决方案是网络分段。然而,采用这种办法,无线接入点和单独线缆的成本相当高。 

一种称为光传感网络 (LSN) 的新平台提供另一种选择。这种数字传感网络采用云服务支持基于传感器和网络的照明系统,LED灯成为配有传感器、可捕获并传输数据的固态智能装置。LSN位于空中20英尺以上,感测照明灯四周分布的信息,如实时停车或货物和物体的移动。LSN收集可用车位等数据,通过开放式API将数据提供给智能停车应用开发人员。工程师可期待更多这类解决方案推出更加经济高效的替代产品。

未来

无论园区还是家里,无线射频信号技术进一步放大了攻击漏洞。每一紧要时刻,无线通信网络都面临安全风险。对于设备来说,包括LED厂商生产的设备,注意到设备本身只是问题的一部分,必须考虑网络因素是十分重要的。因此,全面了解无线网络和安全隐患至关重要。由于部署安全增强功能和补丁,定期进行网络安全测试是必要的。此外,随着标准组合可行条件下的引入,必须监控标准和新产品的变化。当今时代,总会出现新的攻击,至少市场成熟之前是这样。

新的应用层出不穷,开源安全也将提上日程。硬件/软件相结合的安全保护,要比单纯软件保护更加难以攻击。尽管开发经济可靠的安全解决方案已取得进展,但这些解决方案真正发挥作用还需要几年的时间。毫无疑问,安华 (Avago)、普瑞 (Bridgelux)、欧姆龙 (Omron)、欧司朗 (OSRAM) 等领先LED制造商,积极参与开发并推出解决方案,将进一步加强照明业的安全。 

与任何快速发展的行业一样,应考虑到所有潜在缺陷通常不会发生在早期设计中。随着演化推进,可实现前一过程缺少的功能和优势,特别是这些迭代过程存在明显缺陷的情况下。随着LED灯的设计不断完善,LSN等平台的日益普及,每种照明灯将得以广泛利用传感器、云应用和安全网络。这些系统可收集、分析、监控数据,做出实时响应,从而有望加强安全保障。

Marketing Content Spots
Related Articles
Related Articles
Chase Field, Phoenix, Arizona
Lighting Up the Future: New LED Lighting in Chase Field for the Arizona Diamondbacks
By Jamie Pederson   -   2024年8月9日
Jam-packed event with hands-on workshops and technology demos focused on automotive, industrial, enabling technologies and more.
A closeup image of optics lens.
Simulating the sun: Considerations for grow light design
By Cameron Coward   -   2022年5月9日
The ability of the LEDs in today’s horticultural systems to accurately simulate the sun, and in fact any desired portion of the light spectrum, is leading to higher crop yields and profits. Here is a look at some of the key design considerations.
Related Events
Related Events

No related events found