安全和监控:智能家庭中的一体两面

最终用户安全解决方案对安全工程策略的依赖性
新时代的家庭安全不仅仅是撬锁或破窗时响起警报。随着新技术的兴起,它还需要保护家庭的硬件及其软件。
房主还要求具有更多的安全和监控选项。
据埃森哲公司称,提及智能家庭等环境中的互联设备时,近一半的人担心安全问题。这意味着安全解决方案为首要考虑。然而,当75% 的入室盗窃发生在住宅中,导致房主平均约 2230 美元的财产损失时,他们也需要良好的监控解决方案,来保证其家中昂贵智能技术的安全。
这对于为互联家庭开发技术的人士意味着什么?这意味着工程师不仅要考虑最终用户需要的安全和监控产品,还要考虑构建这些解决方案所涉及的安全性。
设计安全的智能家庭
这标志着观点的变化。即使是今天最聪明的智能家庭,也有各种仅共享网络的子系统。除了家庭正常的安全和监控需求之外,工程师们还需要考虑:
- 管理加密以及公钥和私钥以确保安全:智能家庭物联网应用的一个主要关键点是知道可以相互联系的各方。目前,人类会干涉编程,验证进程中的应用的安全性和身份。未来,如果机器之间要进行适当通信,这种验证必须在没有人为干预的情况下使用正确的加密芯片和密钥安全来进行。
- 确保硬件与软件安全通信:这不仅仅是通过多因素身份验证来保护越来越不安全的密码。工程设计人员要确保固件更新的正确频率,或者从智能冰箱发送消息到智能手机应用时,应用具有安全通信协议。
- 无线安全方面的其他需求和限制:互联家庭中所有设备之间的互操作性需要无线连接。负责这项功能的天线必须允许用户远程访问他们选择的设备,而无需在发射机和接收机之间直接连线。虽然这让房主在位置和移动方面获得自由,但也增加了安全复杂性。
安全和监控应用广泛多样
一旦开发解决方案有了安全保障,您就可以将重点转移到适用于您的解决方案的应用。从烟雾探测器和人员识别传感器到防盗传感器、安全摄像头、门锁和门铃,有不少组件可以帮助确保互联家庭中的安全和监控:
- 天线:射频工程设计人员应使用仿真软件和高品质测量设备来开发安装在设备的印刷电路板内的嵌入式天线,或通过同轴电缆连接到印刷电路板的设备内部有线天线。
- 连接器
- 板到板:超薄版本适用于智能门铃等智能探测器
- Milli-Grid:像烟雾探测器这样的应用可以从 milli-grid 系统的设计灵活性中受益
- 压缩:适用于超薄移动应用的可靠连接器
- FFC/FPC:最适合用于严密包装的应用
- 线到板:门铃等微型智能家庭功能适合采用高品质的线到板连接器
- USB:数据连接省却了对 PC 的需求:完美适用于安全摄像头等无线智能家庭应用
- 存储卡:节省空间的版本可以应对监控摄像机周围的空间和存取难题
构建互联家庭需要各方努力
要不局限于成为“智能”家庭,而是实现真正的智能解决方案,技术开发人员必须满足各种各样的客户需求:从互联门锁到楼梯旁的智能烟雾探测器和滑动玻璃后门上的智能监控摄像头。满足最终用户这方面需求的解决方案大有市场,特别是因为 60% 的窃贼表示他们将避开拥有智能家庭安全系统的家庭。
有了单一组件、产品或子系统的相关知识,再结合更大的技术合作伙伴生态系统,在家庭自动化安全解决方案的开发和部署全程提供帮助,可让您赢得他们的关注。