2504-看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
2504-看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验

看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

环境隐形智能在越来越多的领域发挥作用

环境隐形智能,是通过在各种产品中嵌入小型智能标签和传感器来实现。通过这些传感器,能够提供大规模且成本可负担的跟踪和感应功能。产品和设备将能够主动感知用户的需求和意图,提供个性化的服务。在整个过程中,人机交互将更加自然和无缝,并且无需用户进行繁琐的操作。  

从家居环境中的智能家电自动调节,到生产制造中组件和机械的维护与管理,从零售商品对客户的自主推荐,到货物运输和供应过程中的监测与服务,再到医疗设备对患者实现智能化身体健康特征检测和护理,以及城市公共设施的智能化管理,环境隐形智能将在越来越多的领域发挥重要作用,帮助提升企业产品制造与管理水平和公共设施的服务能力,也为人们的生活创造更好的便利性和舒适度。
 

多维度技术创新使环境隐形智能进一步发展

环境隐形智能依赖于超低成本、微型化的智能标签和传感器,同时需要系统设备和平台能够高效处理大量的传感器数据,实现对环境和物体状态的实时感知与分析,使设备可以主动预测和响应用户需求。未来,具备环境隐形智能产品所使用的传感器,将变得更加灵敏、精准和多样化,能够感知更多的环境参数和物体属性。例如,除了温度、湿度、位置、光学、压力等传感器之外,未来还可能出现能够感知气味、材质等更复杂属性的传感器种类。

要顺利实现大量智能标签和传感器的数据产生、传输、分析处理和系统响应,离不开高效的通信网络支持。环境隐形智能的联接网络需要多种通信技术的创新与融合,如低功耗广域网(LPWA)、蓝牙(BLE)、Wi-Fi、超宽带(UWB)、卫星和蜂窝网络等。其中尤其值得一提的,是最新发布的蓝牙6.0技术版本,其定位性能提高到了厘米级别精度,而且安全级别更高,拥有更大的数据带宽。蓝牙6.0版本网络连接稳定性和传输范围也进一步增强,同时更大程度地降低了功耗和减少了干扰与中断。可以说这些技术的进步,能够有效应对以往LPWA面临的碎片化问题,为环境隐形智能的发展提供更加稳定和可靠的网络支持。

The Invisible Force Improving the Way We Work and Live

通过网络汇集的大量传感器数据,会被实时发送到云端进行分析和记录。云平台提供了弹性的扩展性、自动化的资源管理、快速的数据处理和丰富的应用程序接口,能够快速回应不同应用需求。通过云计算平台的数据存储、资源共享、分析引擎和人工智能技术,可以实现对监控数据的预测分析和综合评价,并为决策提供科学依据。

在数据计算和分析的过程中,环境隐形智能也将与人工智能技术深度融合,实现更明智的决策和自动化操作。例如,通过机器学习算法,设备可以自动学习用户的行为模式和偏好,从而提供更加个性化的服务。

面对环境隐形智能领域的发展契机,安富利致力于提供丰富的创新产品与解决方案。安富利推出的AVT9152  模块结合了BLE(低功耗蓝牙技术)、LTE-M、NB-IoT和GPS技术,非常适合低功耗和小尺寸物联网应用,并为物联网产品开发提供了高度灵活性和可扩展性。
 

 The Invisible Force Improving the Way We Work and Live
AVT9152

安富利还提供了基于安森美智能感知技术Hyperlux平台 的多系列视觉感应产品, 可用于工业相机、机器视觉、生物识别等领域;在Ultra96-V2 开发板的基础上,安富利设计了基于安森美Sensor的双目摄像头扩展子卡,该方案采用IAS图像传感器模块,可显著降低成像传感器相关应用开发的复杂程度,简化嵌入式视觉应用的开发;为了让设备本地具备强大的数据处理能力,安富利推出了创新的Edgeboard AI Box解决方案 。该方案采用无风扇设计和紧凑外形,接入环境隐形智能系统后,可以在本设备上直接运行AI算法,高效实现大量传感器数据的处理,实现系统运算分析性能和响应速度的提升,并且减少了对数据中心的依赖。

随着多方面、多领域的技术创新与应用开发,相信环境隐形智能将持续“潜移默化”地改变人们的工作和生活并且做到更好地融入。人们的工作和生活也将随着环境隐形智能技术的发展变得更加美好。
 

 

 

Helpful Links

2504-看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
2504-看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
DeepSeek引爆AI热潮,边缘智能决胜未来
2025年5月10日
如何将这些强大的AI能力从云端成功迁移至实际应用,尤其是在资源受限的边缘环境中,已成为技术领袖们亟待攻克的战略要地。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利创新方案推动多功能机器人为工业自动化与智慧未来赋能
2025年2月15日
随着技术的不断进步,我们有理由相信,多功能机器人将在未来的工业和生活中发挥更加重要的作用。
2504-看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
相关活动
安富利/瑞萨电子人工智能在线研讨会
Date: 2020年7月15日
Location: 在线研讨会