5G的未来取决于软件定义的无线电(SDR)
5G的未来取决于软件定义的无线电(SDR)

5G的未来取决于软件定义的无线电(SDR)

waves in the sky

正如它在之前的许多其他应用中一样,软件定义的无线电(SDR)在5G的发展中发挥了重要作用。事实上,如果没有SDR,5G的承诺可能根本无法实现。

它满足了定义接收器设计和建造的经济、高效方法的所有条件,包括大幅减小尺寸、模拟和数字集成、低功耗、使用单一平台覆盖多条产品线的能力,以及即使在投入使用后通过软件进行重新配置——无需更换任何硬件。

那么,SDR是如何实现这一切的呢?让我们深入探讨一下细节。

在技术进步使SDR成为可能之前,超外差结构及其变化是接收器设计的主流。自从1918年频率调制(FM)之父埃德温-阿姆斯特朗(Edwin Armstrong)提出这一构想以来,情况就是如此。平心而论,也可说它归功于法国工程师Lucien Lèvy;关于这个个辩论仍在继续。

图1:经典的超外差接收器

长话短说,"超外差接收机 "利用频率混合将接收到的信号转换为较低的、固定的、具有与原信号相同特性的中间频率(IF)(图1)。请注意,它的所有组件都是模拟的。

相比之下,SDR由硬件、软件和固件组成,功能通过软件或固件实现,处理由现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)、通用处理器或专用集成电路(ASIC)完成。由于这些功能是在数字领域执行的,因此可以在本地或空中对现有的无线电进行无线增强和功能,而不需要新的或修改的硬件。这在传统的接收器架构中是不可能的。另一个好处是,硬件的使用寿命更长,因为它可以通过软件适应网络的变化和增强,如新的或修改的协议。

SDR可以做得非常小,因为它消除了接收器射频前端(RFFE)中许多物理上的大型模拟元件。例如,它依赖于一种称为“射频直采”的技术,在这种技术中,输入信号通过一个模数转换器(ADC)在靠近天线的地方从模拟形式转换为数字形式。这消除了对混频器和本地振荡器的需要,只留下一个低噪声放大器(LNA)和带通滤波器,以及ADC(见下图)。也就是说,当原始频率太高,ADC无法处理时,仍有必要对其进行降频转换。但即使如此,它也可能会比其超外差对应物小得多。

由于所有的数字组件都可以集成到一两个设备中,因此可以用较低的成本打造一个邮票大小的完整接收器(图2)--尽管更精细的设计更大、更昂贵。事实上,亚马逊销售着一款非常基本的此类产品,通过USB插入笔记本电脑,大小不到一平方英寸,价格为26美元。

为了创建一个收发器,信号流是相反的,数字化的信号被发送到数模转换器(DAC),放大和过滤,转换为所需的频率,并发送到天线上进行传输。接收器/发射模块的尺寸将有一定程度的增长,但仍然可以非常小。5G无线电需要比26美元的SDR能提供的多得多,但概念并无不同。

图2:就其基本形式而言,软件定义的无线电接收器比其对应“超外差”产品要简单得多。

5G带来了非同小可的挑战

这种描述是基本的,没有考虑到SDR实现其预期性能所必须克服的艰巨挑战。5G正在使这一问题变得更加困难,因为它涵盖了大约从600MHz到7GHz之间的越来越多的频率。它还采用了极其复杂的高阶调制技术。即使尺寸较小,收发器仍然必须足够小,以适应智能手机、小型蜂窝或中继器的体积限制,并尽可能地减少功耗。

射频的数字化与5G网络中的 "虚拟化 "完全吻合,通过SDN和网络功能虚拟化(NFV),模拟功能被减少到绝对最低限度。发生这种情况的原因与SDR相同:5G是一个技术上的移动目标,在未来几年内会有很多变化。如果设计者不得不仅仅依靠硬件来实现这些变化,那么5G有可能会过于昂贵或在技术上无法部署。

将SDR架构扩展至毫米波频率

5G无线电设计者面临的另一个挑战是将SDR架构扩展至毫米波频率级别,因为这一区域的频谱已被纳入5G标准。它巨大的可用带宽将是提供极高的数据速率所必需的,而这在较低的频率下是不容易实现的。为这些频率设计一个SDR或收发器并非易事,因为它需要使用直到最近还没有被充分利用的半导体技术,以及其他挑战。

然而,由于毫米波长特别小,它使得接收器或收发器有可能与具有数百个单元的相控阵天线集成,在非常小的空间内实现形成完整通信包,。至少有一家供应商以及5G网络设备制造商的研究机构已经实现了这一点。

为让5G覆盖全国,剩下需要的就是让这些产品以合适的成本实现大量交付,因为毫米波信号的范围非常短。十年前,这一切可能被认为是幻想,5G的一些更深奥的功能可能要等到2030年左右的6G才能实现。毫无疑问,它们会到来,就像许多其他曾经被认为是幻想的技术现在已经成为现实。

在未来几年中,SDR将成为几乎所有类型系统的首选接收器架构,包括本文中的所有系统,而ADC将是其成功的最重要驱动因素之一。

随着ADC的采样率和瞬时带宽的不断提高,将有可能在更高的频率下直接采样。为了确保这些设备没有杂散干扰,类似高动态范围接收器(HDRR)技术之类的工艺,早已要求深入到毫米波范围。

浏览更多 

5G的未来取决于软件定义的无线电(SDR)
Two businessmen shaking hands in an office setting
 
 
From the interconnect design challenges of 5G to preparing now for 6G, what will it take to build the networks of the future to enable your vision? Explore the key characteristics of almost limitless connectivity in any context.
 
5G的未来取决于软件定义的无线电(SDR)
相关文章
Woman riding in self-driving car.
将毫米波波束成形引入新应用
By Steven Fireman   -   2024年4月9日
随着 5G 的推出和相控阵天线的帮助,30 至 300 GHz 的射频频谱,特别是毫米波频段,正在进入自动驾驶等应用领域。
Conceptual image of smart car in purple
一路狂奔的专用5G网络有多强?
2023年9月15日
5G在海量数据处理以及设备连接方面的增强,使其可以支持从高质量视频流到实时数据分析等各种应用。
5G的未来取决于软件定义的无线电(SDR)
相关活动
安富利与英飞凌 5G 基础设施建设 / 应用网络研討會
Date: 2020年6月23日
Location: 网络研讨会