2411-不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”
2411-不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”

不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

在绿色出行浪潮的推动下,电动汽车(EV)作为一种重要的环保交通工具,正以势不可挡之势融入我们的日常生活。然而,要让这些“钢铁侠”自由驰骋,高效可靠的充电基础设施必不可少。

碳化硅(SiC)作为电动汽车充电系统的“心脏”,无疑成为了万众瞩目的明星。但确保这颗“心脏”强劲有力地跳动,还需要众多“配角”的默契配合。高性能的电感器、电容器和连接器等无源元件,就好比是电动汽车充电系统的“神经网络”,它们共同构筑起一个高效、稳定的充电系统。这些“幕后英雄”虽然默默无闻,却在电动汽车的快速充电过程中发挥着不可或缺的作用。 
 

SiC:电动汽车充电的“超级英雄”

SiC是一种新型半导体材料,它拥有耐高温、耐高压、低损耗等优异性能。在电动汽车领域,SiC所带来的新技术和更高的能效,使电动汽车受益良多。SiC器件可以大幅提升充电效率,缩短充电时间,同时还能减小充电器的体积和重量。

安富利的SiC高功率密度3.3KW双向PFC方案,凭借英飞凌CoolSiC和CoolMOS,在50%负载时实现了接近99.2%的转换效率。并且该设计支持双向功率流,适用于电池充电、储能、电池化成等应用,确保高效的能量存储和转换。SiC在其中的作用功不可没。

eBeyond SiC: the quiet achievers in EVs

SiC高功率密度3.3KW双向PFC解决方案

市场研究机构Yole Developpement的数据显示,随着新能源汽车行业的蓬勃发展,SiC功率器件的市场需求呈现出爆炸式增长。预计到2029年,全球SiC器件市场规模将突破百亿美元大关,2023-2029年CAGR为25%。

然而,在现代汽车中,仅仅依靠SiC器件,并不能完全实现高效、可靠的充电系统。无源元件,如电感器、电容器等,作为系统中的“无名功臣”,在其中扮演着至关重要的角色。
 

电动车加速“狂飙”, MLCC强力“加持”

在电动汽车中,无源元件的作用不可小觑,尤其是多层陶瓷电容器(MLCC),它在整个无源元件中可谓位居C位。作为一种关键的电子元件,MLCC在电动汽车、先进驾驶辅助系统(ADAS)和车载连接技术中发挥着至关重要的作用。

MLCC的结构由交替的陶瓷层和金属层构成,因其体积小、电容值高和优越的可靠性,已成为电动汽车电子系统中不可或缺的一部分。值得注意的是,一辆电动汽车中所需的MLCC数量可达1万至1.5万个,它们仿佛是微型充电站,为电池提供持续的能量支持。

随着电动汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载连接的日益普及,对MLCC的需求更是水涨船高。更严格的排放和燃油效率法规也在推动汽车电子对MLCC的需求。

根据RationalStat最新的行业分析,2023年全球汽车多层陶瓷电容器市场价值估计为123亿美元,预计在2023至2030年的预测期内将以超过6.0%的强劲复合年增长率增长。

这一趋势吸引了众多行业巨头加大对汽车MLCC领域的投资,以抢占市场先机。大容量的MLCC是业界追逐的方向之一,电动汽车上搭载的MLCC必须能够承受从电池传递来的大功率电压,以实现超高速充电和动力传达。此外,随着电动汽车所需的车载零件数量增加,为确保半导体的稳定运转,必须具备大容量的特性。
 

充电无忧,未来可期

SiC器件正在为电动汽车充电开启一个全新的时代,而无源元件如MLCC则为这一变革提供了坚实的支撑。通过合理选择和优化无源元件,可以进一步提升充电系统的效率、可靠性和性能。未来,电动汽车充电系统将继续朝着高效、智能和可持续的方向发展。随着技术的进步,SiC技术和高性能无源元件的应用将更加普及。

未来,安富利将利用最新技术推出更多的电动汽车充电解决方案,为绿色能源的推广做出积极贡献。让我们共同期待,在不久的将来,电动汽车能够像燃油汽车一样方便快捷地“补充能量”,为我们的绿色生活带来更多的便利。
 

 

Helpful Links

2411-不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”
2411-不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
eVTOL助力“低空经济”蓬勃发展
2025年3月15日
从应用场景来看,未来eVTOL设备将主要用于城市间快速通勤、高效灵活的物流配送以及应急响应公共服务等领域。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
最潮的打工人,已经开始骑电单车了
2024年10月15日
安富利将借助在电动汽车充电领域的成功经验,围绕ADAS和高效EV充电器两大核心技术,为Ebike的普及和性能提升提供全方位的支持,让更多人享受科技的魅力,感受自由骑行的乐趣。
2411-不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”
相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]