202201-工业自动化发展如何,派个无人机去侦查
202201-工业自动化发展如何,派个无人机去侦查

工业自动化发展如何,派个无人机去侦查!

A group of colleagues working in a computer security room having a discussion

根据Harris Williams发布的《2021年工业自动化行业概况报告》数据显示,2020年全球自动化市场的价值约为1,750亿美元。预计到2025年将达到2,650亿美元左右。作为世界工厂的中国也预计将在2022年达到2,085亿元的市场规模。工业自动化在全球范围内已是大势所趋。

简单来讲,工业自动化技术就是一种运用控制理论、仪器仪表理论、计算机信息技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,实现增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术。

两年全球疫情进入常态化,这对工业制造中的劳动密集型产业带来了很大的冲击,整个市场对于自动化和智能化解决方案的需求也更加迫切。

Want an Overview of Industrial Automation? Send a Drone!

图 | 全球自动化市场价值统计和预估(图源:Harris Williams)

伺服控制是工业自动化的基础

对于一家工厂来说,拥有工业自动化精密制造和柔性制造生产线,是被定义为实现智能创新型企业的标配。而伺服系统是实现工业自动化精密制造和柔性制造的核心技术,也是工业机器人的主要动力来源。

众所周知,一家企业在智能制造转型过程中的第一诉求一定是提升生产力和生产效率,这往往离不开先进设备的助力。对于机器人、数控机床、电子制造等有精确定位需求的高端装备制造行业来说,他们的精益装备都需要对位移、速度、力矩等运动要素进行精密控制,而实现精密控制的主角就是高精度伺服系统。

Want an Overview of Industrial Automation? Send a Drone!

图 | 精密制造示意图

和大部分工控自动化系统类似,伺服系统主要由控制器、伺服驱动器和伺服电机三部分构成。但与其他工控自动化设备不同的是,当设备遇到问题时,大部分设备难以在第一时间对故障和误差进行科学的调整与补偿,而伺服系统可以进行持续性地优化,并且还能使各个环节的控制精度更高,甚至可以达到微米级别。

因此,在精密制造的过程中,伺服系统一方面可以实现精确地控制,加快生产的速度,提高产品质量,从而提升工作效率和产值;另一方面还可以通过提高控制精度和效率,降低对机械部件加工精度和传动机构运行精度的依赖,在一定程度上减少精密设备投入的成本。

无人机“飞”进工业自动化

在工业自动化应用中,无人机正在实现其中重要的 “无人化”和“自动化”的环节,能够在生产中进行维护、测量、测绘和监测,它的应用性也伴随着图像的分辨率的提升不断增强。无人机收集的数据,结合分析软件能够为我们提供更加细致的分析、管理、维护与预测能力。

无人机要完成各种精细飞行任务则需要以精密的伺服控制系统为基础,它相当于无人机的大脑。以竞赛级无人机为例,要达到这个级别的控制要求,以往都需要四颗较高性能的MCU来实现对一台四旋翼无人机的四个BLDC电调电机的控制,此外还要用一颗Cortex-M4级别的MCU做飞控,来完成读取传感器数据、控制飞行姿态、完成通讯等任务。
 

恩智浦推出了一款i.MXRT1052处理器,可以通过外接4路功率模块,用无感FOC算法驱动4个无刷电机,实现一颗就能搞定上述五颗完成的事情,即降低了总体成本又缩小了系统的尺寸,为无人机开发提供新的设计思路。

因为这颗处理器除了有堪比MPU的处理能力,它在外设方面可以支持像LCD、Camera、USB、UART、CAN、Ethernet、PWM等功能接口,以此能够游刃有余地处理传感器接收到的信号,包括视频信息和加速度计、陀螺仪、磁罗盘与气压传感器等传回来的数据信息。处理器对这些数据进行演算处理,以统筹好各路通信问题。

此外,i.MXRT1052自带集成了DC-DC转换器,并且它的UART接口又可以用于传输速度控制的模拟信号,从而实现对交流电机运行的位置、速度和电机电枢电流的高精度控制。

同样在无人机的方案中,ST提供的STM32G4增加了三种硬件加速器,包括实现代码加速的ART加速器,实现预配置确定性保障的关键程序加速CCM-SRAM,以及涉及三角函数和数字滤波器的数学加速器,这样的配置能够在处理器主频资源并不是分充足的情况下保证传感器高速地回传的信息。

Want an Overview of Industrial Automation? Send a Drone!

图 | 基于STM32G4的探索套件B-G431B-ESC1(图源:ST官网)

而在电机控制方面, ST还提供了一个功能完整的电机转速电子控制探索套件,可以处理无传感器矢量控制算法(FOC)或六步换向控制。板载功能支持电机传感器和三Shunt电阻电流检测,加上X-CUBE-MCSDK v5.4.1 电机控制SDK,可以实现高达6S LiPo电池组供电的无人机的电机转速电子控制。

未来,开放的工业自动化将不断吸纳融入AI、大数据、边缘计算等新一代技术,从而向更高层次迈进。打造先进制造的基础包括了基础的技术条件以及对工业的认知,这些都需要长时间的经验积累。

 

202201-工业自动化发展如何,派个无人机去侦查
202201-工业自动化发展如何,派个无人机去侦查
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
基于英飞凌车规级WiFi6/6E和TRAVEO™ T2G车规MCU的智能驾舱方案
2025年6月10日
安富利推出基于高通SA8295核心板,搭载英飞凌车规级WiFi6/6E&Bluetooth 二合一集成芯片(CYW89570XR)无线模块和英飞凌,TRAVEO™ T2G车规MCU的智能驾舱解决方案。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
下一代电动汽车比拼的,不仅仅是电池
2025年6月10日
在电动出行(e-mobility)的新时代,掌控一辆车的,不再是发动机,而是数据、算法与电流的流动。
202201-工业自动化发展如何,派个无人机去侦查
相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]