Custom Meta Tags
Braster Hero Banner

Braster案例

Braster - Long Copy

从突破性概念开始

Braster S.A.是一家由肩负使命的科学家创立的波兰公司,他们致力于让女士们在家里以更轻松、更有效、更舒适的方式地进行乳房自查,以挽救生命。他们认为通过定期家庭筛查,更多的女性能够检测出早期乳腺癌,从而延长寿命,更健康地生活。

他们发明的Braster设备经过临床试验证明是一种有效的医疗设备,目前已在波兰使用,并将很快进入全球市场。这种设备让患者和医生能以100%安全、无辐射、无痛的方式,跟踪和检测身体可能的危险异常。

采用液晶屏的Braster设备捕获显示温度异常的乳腺组织热成像图像,这是癌细胞存在的迹象。由于设备具有挽救生命的潜力,Braster及其支持者希望尽快将这一产品推向市场

成像准确性是关键

产品于2016春天推出并很快初具规模。市场营销活动随即展开,而对投资者承诺产品年底全面投放市场的上市公司Braster面临着巨大压力。该团队与荷兰一家产品设计公司签约,从原型到量产将采用他们的设备。设计公司必须找到合适的相机模块,该模块能嵌入到设备中并能满足Braster的技术和指标要求。毕竟,这一设备的有效性取决其图像采集质量。这正是安富利的优势。

安富利比利时公司嵌入式视觉技术营销经理Michael Uyttersprot清晰记得这家设计公司最初的要求。当时工期紧迫,没有多余的时间。

“看完设计规范之后,我们制定了一个计划,针对这种特殊应用提供最佳图像质量。为找到完全针对Braster设备优化的整体嵌入式视觉解决方案,我们反复研究不同的相机模块。”

客观地寻找更好的解决方案

安富利向Braster团队推荐了一家老牌相机模块制造商,他们可以根据准确的技术指标定制相机模块,并针对其应用要求进行全面优化,成本低于最初考虑的其他产品。安富利和这家厂商能够支持小批量试生产到整个产品的生命周期,满足Braster要求。特别是,他们能满足严格的期限要求。安富利提供所需的技术支持,包括将模块集成到Braster现有设计中以及确保处理器的兼容性。

Michael补充道,“Braster与安富利荷兰及波兰的技术和销售团队强强合作,在预算范围内按时完成了 一项成功的设计。”

全局着眼的方法

Braster与安富利之间的合作已发展成牢固的伙伴关系。现在,Braster已将目光瞄准波兰以外的市场,安富利将与该团队紧密合作发布下一代设备。合作目标包括降低成本和实现新功能。安富利将全面帮助Braster克服挑战,进一步降低成本,节省时间。

从小型初创公司到大型企业,我们的服务和解决方案贯穿整个产品生命周期。无论您的产品处于哪个阶段,安富利都可以提供进一步指导。了解我们的服务解决方案

Grid Box Light - Success Stories

成功案例

还想了解其它的成功案例?

Owlet Case Study Grid Box Light

案例研究

Owlet

婴儿护理往往令新生儿父母不知所措。在安富利设计帮助和指导下,Owlet推出的智能袜让这项工作轻松一些。