Custom Meta Tags
Ubiquia - Hero Banner

Ubicquia案例

Ubicquia Long Copy

瞬间灵感

Ubicquia正在利用Kairo推进全球智慧城市建设。Kairo利用现有城市基础设施,是一种安装在路灯杆上的可定制路由器。Kairo的灵感来自公司共同创始人Tre Zimmerman房子外面的街灯。Ubicquia在从事罗马的一个物联网项目,该项目涉及IP摄像机和智能水网。他们面临的最大问题是如何保证设备每天24小时记录所需数据。Zimmerman说:“锂离子电池成本、敷设电缆成本、光纤成本,所有这些成为平台考虑的巨大动力。”当时,他发现夜里2:00了,儿子房间外面的路灯在亮着。

“这让我有一种感觉,这种灯杆顶部显然存在应用潜力,我们所要做的只是弄清楚如何利用它。全球各大城市里,每隔120英尺就有一个灯杆。算一下。2.55亿盏路灯在等待着被连接。”

利用现有路灯网络,Kairo可以使城市瞬间变得更聪明。像圣保罗这样受到大面积空气污染的城市,只要将Kairo插到路灯杆顶上,转眼之间就可以建立起基于污染传感器的监测网络。

Ubicquia Call Out

“我知道安富利是元器件供应商,但不知道安富利也是全方位服务提供商。他们会认真阅读我的计划、理解我的想法、记下注意事项,并帮助我理清思路,找出产品投放市场必须经历的所有后勤步骤。”Ubicquia共同创始人兼首席技术官Tre Zimmerman说道。

Ubicquia Long Copy 2

来到世界就是为了改变世界

部署Kairo意味着需要找到一个可以从设计到市场推广提供指导的合作伙伴,这也是安富利的长项所在。“我们帮助客户优化产品成本,帮助他们获得正确的组件,以及帮助他们找到合适的生产合作伙伴,帮助他们将产品推向市场。“与Ubicquia合作的安富利现场应用工程师 Chuck Loomis说。

“安富利的客户供应工作相当出色,在寻求合适组件时,现场工程师与我们一起呆在实验室中,”Zimmerman补充说:“然后他们会从其产品线中相互对比,核查货期及数量,这的确加快了我们整个产品构建的决策过程。”

Zimmerman还对安富利的全球规模和分销体系印象深刻,他曾表示对于他们这样的小型初创公司来说“如同梦想”。

智能技术提高智慧化水平

开发过程中,安富利还建议Ubicquia在线实现产品定制。“Kairo是一套基板,基本上都有不同的功能。可以根据设备用途加减基板,”安富利项目经理Matt Bossaers说,”因此你只需上网,并点击、拖放这些不同的基板,即可打造您所需的产品。”

“安富利不仅指导我们如何制作产品,”Zimmerman说,“而且向我们演示如何制作更好的产品。”

最终我们开发出令双方团队都感到自豪的产品。安富利现场工程师Loomis说:“当与Tre和Ubicquia这样的业务伙伴合作共事,开发这样的产品时,你就知道它会多与众不同。” Zimmerman也有同样的感受。

“回想在车库里开发这个产品的一个又一个夜晚,我期待着它可以对世界产生影响,这让我想起从事这项工作的初衷。”

Owlet Case Study Grid Box Light

案例研究

Owlet

婴儿护理往往令新生儿父母不知所措。在安富利设计帮助和指导下,Owlet推出的智能袜让这项工作轻松一些。

Grid Box Light - Success Stories

成功案例

还想了解其它的成功案例?